This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:将 CPLD 配置为从接头 JP24和 JP25接收 SPI 信号

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888294/dac37j84evm-configure-cpld-to-receive-spi-signals-from-headers-jp24-and-jp25

器件型号:DAC37J84EVM
主题中讨论的其他器件:DAC37J84LMK04828

您好、TI  

我们正在使用 DAC37J84+TSW14J10+ZC706。  按照 TSW14J10 FMC-USB 插入器卡[SLAU580B]的说明、我们成功地在 DAC 的所有输出上获得了10MHz 音调。

在我们的第一步中、我们使用 DAC3Xj8X GUI 配置 DAC37J84和 LMK04828寄存器设置。 但是、现在我们正在开发一个 SPI 控制器、用于通过 FPGA 配置 DAC 和 PLL (ZC706)。

我们注意到、DAC37J84和 LMK04828 SPI 信号由 DAC37j84 EVM 中的 CPLD (请参阅所附图像)驱动。 但是、CPLD 输入信号不会路由到 TSW14J10中的 ZC706、而是连接到 FTDI-USB 控制器。

在 DAC37j84EVM 中、有两个连接到 CPLD 的接头(J24和 J25)似乎用作 DAC 和 LMK 的 SPI 输入。 问题在于我们不知道如何向 CPLD“告知”SPI 信号来自接头 J24和 J25。

DAC37j84 EVM 中有一个跳线(JP3),用于选择到 CPLD 的 SPI 输入信号(来自 FMC 或 FTDI-USD 控制器),但我们找不到任何东西来配置接头 J24和 J25到 CPLD 的 SPI 输入信号。

可以给我一些建议吗?

此致、