Other Parts Discussed in Thread: ADS1114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:ADS1114你(们)好
我正在寻找 ADC。 但找不到合适的解决方案。 请帮帮我。 详细情况如下:
-要测量的信号、微电流。
范围:1.13uA 至1.43uA
分辨率:72nA
- SPI 接口
-内置数字比较器
-通过警报或中断输出、通知主机读取值
首先、我发现 ADS1114是一个选项。 但系统没有可用的 I2C。 因此、更改为 SPI 会使选择产生一些问题、同时还会考虑使用 PGA、外部放大器和 TIA 或无源器件。 请帮帮我。
谢谢!
-落基山脉