This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 ADC

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888149/looking-for-a-adc

主题中讨论的其他器件:ADS1114

你(们)好

我正在寻找 ADC。 但找不到合适的解决方案。 请帮帮我。 详细情况如下:

-要测量的信号、微电流。

范围:1.13uA 至1.43uA

分辨率:72nA

- SPI 接口

-内置数字比较器

-通过警报或中断输出、通知主机读取值  

首先、我发现 ADS1114是一个选项。 但系统没有可用的 I2C。 因此、更改为 SPI 会使选择产生一些问题、同时还会考虑使用 PGA、外部放大器和 TIA 或无源器件。 请帮帮我。

谢谢!

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS7028 ADS7038和 系列器件是 SPI 器件、具有窗口比较器和 GPIO 引脚、这些引脚可与窗口阈值一起用作引脚警报。

    还有 ADS795x 系列器件。 它还具有阈值、还有警报寄存器。

    我希望这有助于引导您的搜索  

    此致

    Cynthia