This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:XTAL 频率范围

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/885307/ads131a04-xtal-frequency-range

器件型号:ADS131A04

您好!

我喜欢在引脚25和26上使用外部晶体振荡器。

我所需的时钟频率为14.7456MHz。

数据表未提供有关最小值的任何信息 XTAL 时钟频率。

我的问题:我可以使用14.7456MHz XTAL 吗?

谢谢

此致

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、


    使用14.7456MHz 的外部晶振应该工作。 如果您查看建议的工作条件、工作频率的低端为0.4MHz (作为外部时钟)。 您想要使用的晶体频率与原始16.384MHz 没有实质性区别。 它仅比标称值低10%。

    虽然我不知道为检查较低的晶体而运行的任何特定测试、但我认为使用14.7456MHz 晶体运行它不会有问题。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您适合外部时钟频率。

    最小值为0.4MHz。

    但我的意思是 XTAL 时钟频率(低2行)!

    在这里、最大值 为16.5 MHz、最小值未指定!

    此致

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、


    我知道我指出了外部时钟频率的规格。 我认为晶体可以工作、但我不认为我们已经针对16.384MHz 以外的任何其他晶体频率对其进行了测试。 在数据表中、晶振部分仅列出了针对给定频率的建议。

    我在上一篇帖子中的观点是、工作规格通常不会随着工作频率的降低而变得更糟。 通常、当工作频率更快时、规格会变差、从而减少采样在 ADC 中稳定的时间。 回到上一篇文章、我认为14.7456MHz 与16.384MHz 标称时钟没有很大的区别。 再说一次、这只是时钟频率下降10%。 如果这是您系统的一个强烈问题、我建议使用独立振荡器。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我只是检查一下您是否对 ADS131A04有任何其他问题。 正如我在上一篇文章中提到的、我怀疑14.7456MHz 晶体可以工作、但我没有该特定操作的任何测试数据。  

    我现在将关闭此帖子、但如果您有任何其他问题、请发布或启动新主题。 谢谢。

    吴约瑟