您好!
我喜欢在引脚25和26上使用外部晶体振荡器。
我所需的时钟频率为14.7456MHz。
数据表未提供有关最小值的任何信息 XTAL 时钟频率。
我的问题:我可以使用14.7456MHz XTAL 吗?
谢谢
此致
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mark、
我知道我指出了外部时钟频率的规格。 我认为晶体可以工作、但我不认为我们已经针对16.384MHz 以外的任何其他晶体频率对其进行了测试。 在数据表中、晶振部分仅列出了针对给定频率的建议。
我在上一篇帖子中的观点是、工作规格通常不会随着工作频率的降低而变得更糟。 通常、当工作频率更快时、规格会变差、从而减少采样在 ADC 中稳定的时间。 回到上一篇文章、我认为14.7456MHz 与16.384MHz 标称时钟没有很大的区别。 再说一次、这只是时钟频率下降10%。 如果这是您系统的一个强烈问题、我建议使用独立振荡器。
吴约瑟