This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:是否可以将满标量程设置为任意值?

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898299/adc12dj5200rf-is-there-a-way-to-set-the-full-scale-range-to-any-value

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!


数据表介绍了针对500mVpp、800mVpp 和1000mVpp 的 FS_RANGE 设置。

例如、如果我要将其设置为600mVpp、700mVpp 或900mVpp、我是否可以使用一个值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、使用寄存器0x30更改数据表中指定的所需值。 第87页对此进行了说明。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    您是说我无法设置数据表上未显示的范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将满量程设置为上面建议的任何设置。 数据表为您提供了从500mVpp 最小值到1000Vpp 最大值的范围 您可以将范围设置为介于两者之间的任意位置。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。

    让我再问一件事。
    数据表显示8192 (0x2000)为500mV、40960 (0xA000)为800mV、65535 (0xFFFF)为1000mV。 我很难理解要计算的距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好查看数据表中的规格表以更清楚地了解这一点。 请参见下面的。

    Fmin = 480mV = 8192

    FSmax = 1040mV = 65535

    差值= 560mV/57343 = 9.77uV/位

    例如、 要为满量程设定600mV、只需取120mV/9.77uV = 12282或0x2FFA

    此致、

    Rob