This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 传统 CF72601N 数据表-大概8位 ADC?

Guru**** 2811685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887602/datasheet-for-legacy-cf72601n---presumably-8-bit-adc

主题中讨论的其他器件:LM358

您好!

请帮助获取 CF72601N 的数据表/引脚、CF72601N 大概是 Metler 精密测量仪上使用的8位 ADC。

当前 IC 上的生产日期代码:95年

还显示 Metler 部件号:ME-210550:

非常感谢。

BR

pyt22 fr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、  

     我们正在搜索存档中的任何对此器件的引用、但到目前为止尚未恢复数据表。  我们将继续进行研究、并向您建议我们可以找到的内容。   

     我对该器件的数据表需求很好奇吗?  您是否正在重新设计刻度?  您有原理图吗?   

    一旦我们找到有关该器件的信息、我将立即通知您。

    在您的服务中、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonard:

    您最初的回答已经被视为非常令人振奋、非常感谢。

    1)数据表原因:1995年制造的 Mettler/Toledo BD6000规模的维修(近似值)。

    2)假设故障原因:电池盒内电池组反向连接一秒钟,至少这是巧合。

    3) 3)目前已研究:称重传感器的模拟信号由初步的 LM358正确放大、然后馈入 ADC CF72601N。

    4)下一步:检查 ADC CF72601N 的输出,因此欢迎使用后者的数据表/引脚。

    可能是 ADC 工作正常、但由来自相邻 FET 的另一个输入信号触发或启用、这是我正在研究的内容。

    差分模拟输入位于引脚6和引脚9上(从左下方开始计数)。

    我的声明:Metler 不是创始人,因此除了 Metler 器件型号之外,IC 上还有 TI 标识。

    一点:我在第一条消息中错了,日期代码不是95。

    重点领域 Mettler BD6000的 PCBA 的实际图片:

    我们要提前向您表示感谢、致以诚挚的问候。

    pyt22 fr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、   

    事实上、器件的 CF 指定=自定义功能、这意味着这是一个受 NDA 保护的自定义器件。  因此、TI 不能提供有关功能和规格的信息、只有特定客户、在本例中为 Metler。   

    我建议与 Metler 联系并索取技术手册、原理图。  由于这是一个定制器件、如果它损坏、很可能不会直接替换它。  也许 Metler 会有一个替换 PCB。  

    此致、

    ~Leonard   

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、您好!

    我忽略了"CF"的含义、但这绝对有意义、我在这里学到了一些新东西。

    关于 Metler:

    在我的祖国,他们肯定非常专业,现场服务和维护费用超过规模本身,因此这是“不去”。

    我现在已经联系了美国的 Mettler,也许他们会给我提供 PCBA 的原理图,这很好。

    在其他方面:

    1) 1)完全不能确定此 CFxxxxx 是否出现故障、它只是在诊断通道上、现在我将尝试使用逻辑分析仪观察其输出。

    2) 2)由于反向电源电压、许多其他组件可能在此 PCBA 上发生故障。

    3) 3)我很高兴地说、LCD 及其驱动程序以及英特尔 μ µ 控制器在显示屏上显示一致的信息、例如启动时的刻度名称。

    -->唯一的问题是,显示屏显示0克,无论刻度上的重量如何。

    这仍然值得调查!

    非常感谢您的支持,Leonard!

    BR、pyt22fr