主题中讨论的其他器件: ADS1278
我正在尝试大致了解 ADS1261 ADC 通道的转换时间。
在我们的设计中、我们计划使用配置为脉冲模式的三个 ADC 通道、在重复环路中对三个通道进行采样。
为了进行测试、我配置了内部温度通道、将 MODE0中的数据速率设置为25600SPS。
执行 START 命令后、我在示波器上监控了 DRDY 信号-转换时间看起来像是 在270uS 区域中(当 DRDY 设置为低电平时)
这是我在任何 ADC 通道上进行转换时看到的典型值 -这似乎很长-是否预计会有这个时序?
(如果我切换到连续模式、初始转换时间看起来需要270uS、后续转换时间大约需要30uS -但是、如果我们切换通道、我不认为我们可以使用连续模式)
如果您想了解有关 ADC 转换时间典型预期的任何信息、请访问-谢谢!