This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:JESD 链路因发热而中断?

Guru**** 2988470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898229/adc12dj5200rf-jesd-link-breaks-due-to-heat

器件型号:ADC12DJ5200RF

您好!

我正在使用安装在我设计的板上的 ADC 12 DJ 5200 RF。

我使用通过 JESD204B 连接的 Xilinx XCKU15P-2FFVA1156E 和 ADC。


当电路板集成到机器中并运行时、JESD 链路会反复断开并在任何时间内重新连接。
当冷却风扇在评估台上吹风时、这种情况不会发生、因此这似乎是一个冷却问题。

但是、即使芯片在机器中、使用热像仪查看时、芯片的温度也不会达到80°C、室温也大约为20°C、因此似乎没有这样的问题。
由于机器中的空间很小、除了添加冷却装置外、您能给我一些关于如何处理它的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会重新评估 Xilinx 器件上 JESD 链路的时序预算分析。 如果数据采集时序中没有足够的裕度、则当系统板上的热量上升时可能会出现类似的问题。

    其他想法是确保为 ADC 和 Xilinx 部件提供良好的接地层、假设它们位于同一电路板上、这是大多数热量来自的地方。 需要使用多个接地层、并且始终需要某种类型的跨气流。

    最后、您可以尝试在 Xilinx 和 ADC 器件上放置散热器、以添加/帮助器件外部实现更好的热流。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 这很有帮助。

    我将与机械设计工程师合作、了解如何冷却它。