请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ5200RF 您好!
我正在使用安装在我设计的板上的 ADC 12 DJ 5200 RF。
我使用通过 JESD204B 连接的 Xilinx XCKU15P-2FFVA1156E 和 ADC。
当电路板集成到机器中并运行时、JESD 链路会反复断开并在任何时间内重新连接。
当冷却风扇在评估台上吹风时、这种情况不会发生、因此这似乎是一个冷却问题。
但是、即使芯片在机器中、使用热像仪查看时、芯片的温度也不会达到80°C、室温也大约为20°C、因此似乎没有这样的问题。
由于机器中的空间很小、除了添加冷却装置外、您能给我一些关于如何处理它的想法吗?