This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7253:ADS7253数据转换错误

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/886200/ads7253-ads7253-data-conversion-erro

器件型号:ADS7253

您好!

现在、我将 ADS7253用于 电流到数字信号的转换器模拟信号。

电流是逆变器的相电流。

问题是,当电流增加时,噪音也会增加。

而 ADS7253的转换是误差。

如下所示、所有数据向左移动一位。

我想知道这种现象是与电源噪声还是接地噪声有关。

或者是否有任何其他原因。

谢谢。

通道2:CS

通道3:SDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    感谢您的发帖。

    如果看不到使用 SDO_x 捕获的 SCLK 波形、则无法对该数据进行任何感知 我们将需要有关此测量的更多详细信息、例如施加到 ADC 的输入电压以及主机控制器准备好的数据值。

    此外、请提供一个显示输入信号链和 ADS7253连接的原理图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    数据如下所示。显然、SCLK 受到干扰。

    通道1:SCLK

    通道3:SDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    显然、数字通信信号之间存在一些耦合噪声。 我建议在每个信号与接地之间添加一些电容。 这将过滤一些高频成分并减少噪声耦合。

    "位移"可能由您在 SCLK 波形上看到的额外干扰来解释。 这可能会导致您的 MCU 过早锁存数据。

    此致、