This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8861:SCLK 复位和输入电容

Guru**** 2973940 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8861, ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896461/ads8861-sclk-reset-and-input-capacitance

器件型号:ADS8861
主题中讨论的其他器件: ADS8881

您好!

我们的客户对 ADS8861/81有两个问题。

1。
是否有任何方法可复位 SCLK 的内部时钟计数?
我是说可以将 ADS8881用作16位 ADC 吗?

2.
您能告诉我数字输入引脚的输入电容值吗?

 
此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San、您好!

    1. 是的、您只能发送16个 SCLK 来传输16个 MSB、而不能使用2个较低的 LSB。  这在菊花链模式下不起作用、但在其他模式下起作用。

     IBIS 模型包括数字引脚的输入电容。   http://www.ti.com/lit/zip/sbam172 封装电容约为0.13pF、裸片电容约为0.38pF。

    此致、
    Keith Nicholas
    应用工程师
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的回复。
    关于电容、我想知道我们如何从 IBIS 文件中读取。

    例如、下面是 DRC 封装的 IBIS 文件。
    我发现封装电容大约为0.13pF。
    但我找不到芯片电容的0.38pF。 是引脚电容吗?
    在 ibis 文件中、它看起来大约为0.13pF。 您的0.38pF 来自哪里?
    可以简单地认为输入引脚电容是封装电容+引脚(芯片?)吗? 电容?

    [组件]   ads8881drc    
    [制造商] TI
    |
    [封装]     |10引脚 SON - DRC 指示符
    |可变  典型    值最小值           
    R_pkg 4.01071E-02  3.98300E-02  4.07400E-02
    L_pkg 6.73961E-01nH 6.67530E-01nH 6.88940E-01nH
    c_pkg 1.31966E-01pF 1.20970E-01pF 1.37080E-01pF
    |   
    |-------------------- 引脚---
    [PIN] SIGNAL 名称 MODE_NAME R_Pin L_Pin C_Pin
         
    1  REFIN 端子        0.03989 0.67676nH 0.12144pF
    2  PVA    功率     0.04011 0.67814nH 0.13629pF
    3  引脚    端子      0.04003 0.67638nH 0.13635pF
    4      最小端点      0.04074 0.68894nH 0.13708pF
    5  GND    GND       0.03982 0.67551nH 0.12111pF
    6  CONVST IO_BUF    0.03983 0.66753nH 0.12097pF
    7  SDO    SDO       0.04003 0.66857nH 0.13582pF
    8  SCLK   IO_BUFDUAL 0.04021 0.67121nH 0.13614pF
    9  SDI    IO_BUF    0.04002 0.66834nH 0.13596pF
    10 =VBD   功率     0.03983 0.66749nH 0.12101pF

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba-San、

    封装电容是每个引脚的近似值;引脚值是特定引脚的更精确值、包括封装、引线框和键合线。

    如果您向下滚动 IBIS 模型、您可以找到实际裸片电容(C_Comp)的详细信息、该范围取决于工艺变化、温度和 IO 电压电平。

    对于1.8V 工作电压、近似值范围如下:

    秘书长的报告
    | 1.8V IO_BUF 模型
    |《世界卫生组织》
    |
    [型号] IO_BUF_1p8
    |
    MODE_TYPE 输入
    Vinl = 0.54
    Vinh = 1.26
    |
    |
    |典型值最小值
    |(标称 PVT)(快速 PVT)(慢速 PVT)
    c_comp 3.856E-13 3.091E-13 4.614E-13


    请查看此应用手册、该手册展示了如何使用 R、L 和 C 值进行全面仿真。

    http://www.ti.com/lit/an/slyt390/slyt390.pdf

    此致、
    Keith