主题中讨论的其他器件: ADS8881
您好!
我们的客户对 ADS8861/81有两个问题。
1。
是否有任何方法可复位 SCLK 的内部时钟计数?
我是说可以将 ADS8881用作16位 ADC 吗?
2.
您能告诉我数字输入引脚的输入电容值吗?
此致、
OBA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Oba-San、您好!
1. 是的、您只能发送16个 SCLK 来传输16个 MSB、而不能使用2个较低的 LSB。 这在菊花链模式下不起作用、但在其他模式下起作用。
IBIS 模型包括数字引脚的输入电容。 http://www.ti.com/lit/zip/sbam172 封装电容约为0.13pF、裸片电容约为0.38pF。
此致、
Keith Nicholas
应用工程师
精密 ADC 应用
您好、Keith、
感谢您的回复。
关于电容、我想知道我们如何从 IBIS 文件中读取。
例如、下面是 DRC 封装的 IBIS 文件。
我发现封装电容大约为0.13pF。
但我找不到芯片电容的0.38pF。 是引脚电容吗?
在 ibis 文件中、它看起来大约为0.13pF。 您的0.38pF 来自哪里?
可以简单地认为输入引脚电容是封装电容+引脚(芯片?)吗? 电容?
[组件] ads8881drc
[制造商] TI
|
[封装] |10引脚 SON - DRC 指示符
|可变 典型 值最小值
R_pkg 4.01071E-02 3.98300E-02 4.07400E-02
L_pkg 6.73961E-01nH 6.67530E-01nH 6.88940E-01nH
c_pkg 1.31966E-01pF 1.20970E-01pF 1.37080E-01pF
|
|-------------------- 引脚---
[PIN] SIGNAL 名称 MODE_NAME R_Pin L_Pin C_Pin
1 REFIN 端子 0.03989 0.67676nH 0.12144pF
2 PVA 功率 0.04011 0.67814nH 0.13629pF
3 引脚 端子 0.04003 0.67638nH 0.13635pF
4 最小端点 0.04074 0.68894nH 0.13708pF
5 GND GND 0.03982 0.67551nH 0.12111pF
6 CONVST IO_BUF 0.03983 0.66753nH 0.12097pF
7 SDO SDO 0.04003 0.66857nH 0.13582pF
8 SCLK IO_BUFDUAL 0.04021 0.67121nH 0.13614pF
9 SDI IO_BUF 0.04002 0.66834nH 0.13596pF
10 =VBD 功率 0.03983 0.66749nH 0.12101pF
此致、
OBA
您好、Oba-San、
封装电容是每个引脚的近似值;引脚值是特定引脚的更精确值、包括封装、引线框和键合线。
如果您向下滚动 IBIS 模型、您可以找到实际裸片电容(C_Comp)的详细信息、该范围取决于工艺变化、温度和 IO 电压电平。
对于1.8V 工作电压、近似值范围如下:
秘书长的报告
| 1.8V IO_BUF 模型
|《世界卫生组织》
|
[型号] IO_BUF_1p8
|
MODE_TYPE 输入
Vinl = 0.54
Vinh = 1.26
|
|
|典型值最小值
|(标称 PVT)(快速 PVT)(慢速 PVT)
c_comp 3.856E-13 3.091E-13 4.614E-13
请查看此应用手册、该手册展示了如何使用 R、L 和 C 值进行全面仿真。
http://www.ti.com/lit/an/slyt390/slyt390.pdf
此致、
Keith