This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811:DAC7811菊花链"冻结"问题

Guru**** 2845950 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897320/dac7811-dac7811-daisy-chain-freezing-issue

器件型号:DAC7811

我们将 DAC7811用于新设计中的菊花链模式。 一个序列中的32位。

某些数据模式会导致 DAC7811 "冻结"。 发送这些模式后、DAC 将不再接受任何其他数据。 输出将保持"冻结"模式设置的值、直到电源循环。

重复冻结 DAC 的一些模式为:0x11D3、0x1129、0x172B、…… 有很多。 前两个字节(进入菊花链)设置为0。 如果菊花链字节设置为其他值、DAC 还会冻结 DAC 数据、通常不会导致冻结。

仅发送16位数据时、DAC 的行为正常。

有什么想法吗?

BR

沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚解决了:这是测试设置中的一个要同步的馈通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wulf、

    感谢您的更新、很高兴问题相对容易解决。