Other Parts Discussed in Thread: DAC7811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC7811 我们将 DAC7811用于新设计中的菊花链模式。 一个序列中的32位。
某些数据模式会导致 DAC7811 "冻结"。 发送这些模式后、DAC 将不再接受任何其他数据。 输出将保持"冻结"模式设置的值、直到电源循环。
重复冻结 DAC 的一些模式为:0x11D3、0x1129、0x172B、…… 有很多。 前两个字节(进入菊花链)设置为0。 如果菊花链字节设置为其他值、DAC 还会冻结 DAC 数据、通常不会导致冻结。
仅发送16位数据时、DAC 的行为正常。
有什么想法吗?
BR
沃尔夫