This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:设计不带 RLD 的 ECG 和呼吸传感器

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897785/ads1292r-design-ecg-and-respiration-sensor-without-rld

器件型号:ADS1292R

尊敬的 TI 专家:

大家好、我正在设计用于 ECG 检测的可穿戴传感器。

我想在没有第三个电极的情况下测量2电极 ECG 和呼吸。

我在输入交流耦合电容器和电阻器之后连接了 RLDOUT、以消除共模电压。

下面是我的原理图:

由于此器件由电池供电、因此我不关心60 Hz 的噪声。 因此、我将 高通滤波器截止频率设置为10Hz。 正确吗?

2.在数据表中、ADC 前面已经存在低通滤波器。 是否需要在 到 IN2P 和 IN2N 的信号路径中放置 RC 滤波器?  

3.在交流耦合应用中,是否确实需要患者保护电阻器? 我想节省无源组件。

4.如何在47nF 和4.7nF 之间选择 C18的电容?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    1. 尽管您的设备由电池供电、但50Hz 或60Hz 下的电力线噪声仍可能耦合到患者、电缆或电路板本身。 因此、尽可能地抑制该噪声仍然很有用。 在呼吸信号路径中、低频呼吸波形由方波载波调制为更高的频率。 没有理由将高通滤波器截止频率降低至10Hz、因此我建议将其提高至>60Hz。
    2. 通常会在信号路径中添加一个额外的低通抗混叠滤波器。 使用的截止频率会有所不同、但通常约为10kHz。
    3. 患者保护不是我们可以帮助解决的主题。 不同医疗设备类别有具体的保护要求、有些要求比其他要求更多的保护。
    4. 在通道1 (C18)上使用47nF 电容进行呼吸测量。

    此致、