This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8551:驱动程序问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/884759/dac8551-driver-problems

器件型号:DAC8551

我的代码不起作用,问题出在哪?

void DAC2_set (U16值)

字符 I;
DAC_CS1_L;
for (i=8;i>0;i--)

DAC_DIN_L;
DELAY_us (1);
DAC_SCLK_H;
DELAY_us (1);
DAC_SCLK_L;

for (i=16;i>0;i--)


if (值0x8000)

DAC_DIN_H;
DELAY_us (1);

其他

DAC_DIN_L;
DELAY_us (1);

DAC_SCLK_H;
DELAY_us (1);
DAC_SCLK_L;
值<<= 1;

DAC_CS1_H;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明您面临的问题? 我无法理解您的代码段中的任何内容。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有电压输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我发送范围内的通信照片?

    根据您的代码片段、您将发送0x8000作为 DAC _DATA、对吧? 由于该器件数据寄存器为24位宽、头6位无关、接下来的2位为 PD1和 PD0、用于控制断电或正常模式运行(在这种情况下、您应该将这些位设置为00)、然后是16位 DAC_DATA。

    您能向我解释一下您在此步骤中所做的工作吗?

    void DAC2_set (U16值)

    字符 I;
    DAC_CS1_L;
    for (i=8;i>0;i--)

    DAC_DIN_L;
    DELAY_us (1);
    DAC_SCLK_H;
    DELAY_us (1);
    DAC_SCLK_L;

    尝试向 DAC 发送24位数据、而不是像我从代码中了解的那样将数据分成8位和16位。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这部分代码是前8个字节,、接下来的16个字节由值发送。

    或者您有示例代码吗? 我要尝试一下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有任何要共享的示例代码。 您能否向我提供您的 SPI 通信示波器快照?

    要检查一切是否正常、您能否验证您的电源电平和基准电压?

    另外、尝试读回一些默认寄存器以验证接口是否正常。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 CS-CLK。

    这是数据 CLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看一下示波器快照、我感觉您的同步线路在第24个 SCLK 下降沿之前被提升到高电平? 您是否可以延长同步低电平时间,是否可以再延长一个时钟?

    此外、如果这不起作用、您是否也可以检查其他 SPI 模式。

    SPI 模式

    CPOL

    CPHA

    时钟极性

    用于对数据进行采样的时钟相位

    1

    0

    1

    逻辑低电平

    在下降沿采样数据

    2.

    1

    1

    逻辑高电平

    在下降沿采样数据

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 SYNC 线路变为高电平之前添加了10us 延迟。 现在它工作正常。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴知道您的问题已得到解决。 我要关闭此主题。

    此致、

    AK