This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:只需焊接一个 ADS1299-4PAGR 即可在具有开发给 ADS1299IPAGR 的固件的电路板中获得更少的通道?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/896873/ads1299-4-can-simply-solder-a-ads1299-4pagr-to-get-fewer-channels-in-a-board-with-firmware-developed-to-ads1299ipagr

器件型号:ADS1299-4

您好!

我已经开发了一个可与 ADS1299IPAGR 配合使用的板。
此电路板包含所有电路和一个微控制 器以及用于控制 ADS1299IPAGR 芯片的固件。

现在、我想生产一批只有4个通道的产品。 为了降低成本、我能简单地说一下
将 ADS1299-4PAGR 焊接到该电路板上、并附带电路和固件、以控制 ADS1299IPAGR?

我必须考虑一些因素才能做到这一点?

提前感谢。

Geraldo Gomes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geraldo、

    这应该可以正常工作、无需更改固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!
    感谢您的回复!

    那么、如果我的固件尝试在 CH8SET 寄存器中设置一个值、会发生什么情况?

    在从数据表中提取的下图中、有有关的信息

    输出数据格式。 如果我使用的是 ADS1299-4、则对应于通道的数据

    Ch5、CH6、CH7和 CH8将输出为00h?



    或者输出将采用格式 ?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅我的最后一条评论。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geraldo、

    某些一次性可编程位在最终测试程序期间进行熔丝、以防止未使用的寄存器和寄存器位发生更改、因此我预计不会发生任何情况。 但是、为了安全起见、我会考虑更改固件、以便 CHSET、LOFF 和 BIAS_SENS 位全部设置为0、不会意外启用。 Ch5、6、7、8实际上是状态+ Ch1-4数据的重复。  

    因此、如果您不更改 SCLK 例程、则返回的数据将是状态 CH1、CH2、CH3、CH4、STATUS、 CH1、CH2、CH3。  

    在 MCU 上、如果从 Ch5读取、您将看到状态位、Ch6将返回 Ch1等