您好!
我已经开发了一个可与 ADS1299IPAGR 配合使用的板。
此电路板包含所有电路和一个微控制 器以及用于控制 ADS1299IPAGR 芯片的固件。
现在、我想生产一批只有4个通道的产品。 为了降低成本、我能简单地说一下
将 ADS1299-4PAGR 焊接到该电路板上、并附带电路和固件、以控制 ADS1299IPAGR?
我必须考虑一些因素才能做到这一点?
提前感谢。
Geraldo Gomes。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已经开发了一个可与 ADS1299IPAGR 配合使用的板。
此电路板包含所有电路和一个微控制 器以及用于控制 ADS1299IPAGR 芯片的固件。
现在、我想生产一批只有4个通道的产品。 为了降低成本、我能简单地说一下
将 ADS1299-4PAGR 焊接到该电路板上、并附带电路和固件、以控制 ADS1299IPAGR?
我必须考虑一些因素才能做到这一点?
提前感谢。
Geraldo Gomes。
您好、Geraldo、
某些一次性可编程位在最终测试程序期间进行熔丝、以防止未使用的寄存器和寄存器位发生更改、因此我预计不会发生任何情况。 但是、为了安全起见、我会考虑更改固件、以便 CHSET、LOFF 和 BIAS_SENS 位全部设置为0、不会意外启用。 Ch5、6、7、8实际上是状态+ Ch1-4数据的重复。
因此、如果您不更改 SCLK 例程、则返回的数据将是状态 CH1、CH2、CH3、CH4、STATUS、 CH1、CH2、CH3。
在 MCU 上、如果从 Ch5读取、您将看到状态位、Ch6将返回 Ch1等