This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:用户位

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8771, DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/893450/dac8771-user-bit

器件型号:DAC8771
主题中讨论的其他器件: DAC8775

大家好、

我对 DAC8771的数据表有一些疑问。

在数据表中、我找到了用户位 IDA、IDB 和 IDC、如下所示。 您能告诉我这些位的用例是什么?

2.关于断电情况、客户将 VOUT 引脚和 IOUT 引脚分开。 在这种情况下、客户无需关心断电情况。

您能告诉我客户应该设置哪一个?

关于选择 DAC 寄存器

您能更详细地介绍一下"所选通道 A"的含义吗? 我想知道这是什么意思。

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    用户位 IDA、IDB 和 IDC 是通用位、可用于任何用途。 它们不会为 DAC8771执行任何特定的命令。  

    2.对于独立的 VOUT 和 IOUT 端口、POC 位应为0。 这减少了 DAC8771的加电/断电毛刺。

    在写入 DAC 数据或配置寄存器之前、需要启用 CHA。 如果没有该位、则丢弃所有寄存器对数据或配置寄存器的写入操作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    感谢您的回答。

    1."ID"是指将标识或其他内容分配给其他功能?

    2.我明白了。 感谢您的回答。

    3.我很好奇为什么要定义"A"通道,尽管 DAC8771有1个通道。 您能告诉我为什么选择一个频道?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能提供建议吗?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想添加一个有关 PNSEL[1:0]寄存器的问题。

    是否需要根据输出范围更改该寄存器?

    例如、当客户选择0-24mA 输出时。

    设置01或11时是否有任何差异影响?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    1.你是对的。 "ID"表示标识。 虽然它们没有特定用途、但一个示例用例是芯片识别。

    DAC8771是 DAC8775的单通道版本、具有完全相同的数字实现。 其优点是可以在两个版本的器件之间使用相同的固件。 四通道版本具有通道 A、B、C 和 D、其中单通道版本只有通道 A

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshi,

    PNSEL 位决定启用和禁用哪些降压/升压桥臂。 这些位的行为独立于所选的 DAC 范围、但是为了使能 DAC 正常工作、必须在使能 DAC 之前正确地建立电源。

    对于您提供的示例、PNSEL = 01将启用 VPOS (降压/升压的正极臂)并禁用 VNEG (降压/升压的负极臂)。 对于0-24mA 输出、这就足够了。 如果 PNSEL=11、则启用 VPOS 和 VNEG、这也适用于0-24mA 范围。 但是、由于启用了 VNEG、第二种情况下的功耗将略高于第一种情况。

    我建议将单极电流范围的 PNSEL 设置为01。 对于双极电流范围或任何 VOUT 范围、PNSEL = 11。 请注意、所有 VOUT 范围(包括单极 VOUT 范围)都需要 VPOS 和 VNEG。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    您是否对此主题有任何跟进、或者我们是否可以将其视为结束?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢 Reza 的支持、现在毫无疑问。 请关闭此主题。

    此致、

    Yoshi