主题中讨论的其他器件: DAC8775
大家好、
我对 DAC8771的数据表有一些疑问。
在数据表中、我找到了用户位 IDA、IDB 和 IDC、如下所示。 您能告诉我这些位的用例是什么?
2.关于断电情况、客户将 VOUT 引脚和 IOUT 引脚分开。 在这种情况下、客户无需关心断电情况。
您能告诉我客户应该设置哪一个?
关于选择 DAC 寄存器
您能更详细地介绍一下"所选通道 A"的含义吗? 我想知道这是什么意思。
此致、
Yoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 DAC8771的数据表有一些疑问。
在数据表中、我找到了用户位 IDA、IDB 和 IDC、如下所示。 您能告诉我这些位的用例是什么?
2.关于断电情况、客户将 VOUT 引脚和 IOUT 引脚分开。 在这种情况下、客户无需关心断电情况。
您能告诉我客户应该设置哪一个?
关于选择 DAC 寄存器
您能更详细地介绍一下"所选通道 A"的含义吗? 我想知道这是什么意思。
此致、
Yoshi
您好、Yoshi、
用户位 IDA、IDB 和 IDC 是通用位、可用于任何用途。 它们不会为 DAC8771执行任何特定的命令。
2.对于独立的 VOUT 和 IOUT 端口、POC 位应为0。 这减少了 DAC8771的加电/断电毛刺。
在写入 DAC 数据或配置寄存器之前、需要启用 CHA。 如果没有该位、则丢弃所有寄存器对数据或配置寄存器的写入操作。
此致、
请
Yoshi,
PNSEL 位决定启用和禁用哪些降压/升压桥臂。 这些位的行为独立于所选的 DAC 范围、但是为了使能 DAC 正常工作、必须在使能 DAC 之前正确地建立电源。
对于您提供的示例、PNSEL = 01将启用 VPOS (降压/升压的正极臂)并禁用 VNEG (降压/升压的负极臂)。 对于0-24mA 输出、这就足够了。 如果 PNSEL=11、则启用 VPOS 和 VNEG、这也适用于0-24mA 范围。 但是、由于启用了 VNEG、第二种情况下的功耗将略高于第一种情况。
我建议将单极电流范围的 PNSEL 设置为01。 对于双极电流范围或任何 VOUT 范围、PNSEL = 11。 请注意、所有 VOUT 范围(包括单极 VOUT 范围)都需要 VPOS 和 VNEG。
此致、
请