This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5638-EP:同一器件的通道 A 和 B 之间的失调电压差

Guru**** 2511725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV5638-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/884819/tlv5638-ep-offset-difference-between-channel-a-and-b-of-the-same-device

器件型号:TLV5638-EP

您好!

是否有关于 同一芯片上通道 A 和 B 之间零量程偏移差分器的任何信息?

我在数据表中找不到该信息。 因此、我假设一个输出位于零量程误差的下端、而另一个输出位于上限 根据数据表、这将是48mV。

我是对的、还是可以将其缩小一点?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hensel、

    您的理解是正确的、因为我们将零标度误差称为+/-24mV、因此一个输出可以为-24mV、而另一个输出可以为代码零的+24mV。 因此、根据数据表的推断、最坏情况可能是48mV。 由于该器件只有单极输出、因此您永远不会在任何一个放大器的输出端看到-24mV 的偏移。

    这意味着、如果您使用所有零代码加载 DAC、一个将输出+48mV (最坏情况)、而另一个可能仍然为零。 如果您继续增加 DAC 代码、将会出现一个点、在该点、您将看到 DAC 的电压发生正变化、该变化之前为零伏、这可能是 LSB 代码的几个变化、对应于+24mV。

    我是否可以知道您在使用 TLV5638-EP 时希望使用哪种类型的应用?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是传感器的0至5V 输出。 良好的零点(<15mV) 很重要。

    正如我看到 的、通过软件纠正负偏移以换取相同的分辨率没有问题。 但必须 在硬件中确定正偏移。

    感谢您的快速回答。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hensel、

    当然、您始终可以校正负偏移、以换取分辨率。 您是否了解过我们产品系列中的其他双路输出 DAC? 如果您正在寻找具有12位的 EP 产品,这是一个选项,

    请告诉我、您在这方面需要任何其他帮助。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我查看了您的产品系列、这是唯一一款具有适合我们应用的温度范围的产品系列。

    再次感谢您的快速回答。

    此致、