Other Parts Discussed in Thread: TLV5638-EP
您好!
是否有关于 同一芯片上通道 A 和 B 之间零量程偏移差分器的任何信息?
我在数据表中找不到该信息。 因此、我假设一个输出位于零量程误差的下端、而另一个输出位于上限 根据数据表、这将是48mV。
我是对的、还是可以将其缩小一点?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV5638-EP
您好!
是否有关于 同一芯片上通道 A 和 B 之间零量程偏移差分器的任何信息?
我在数据表中找不到该信息。 因此、我假设一个输出位于零量程误差的下端、而另一个输出位于上限 根据数据表、这将是48mV。
我是对的、还是可以将其缩小一点?
谢谢
您好、Hensel、
您的理解是正确的、因为我们将零标度误差称为+/-24mV、因此一个输出可以为-24mV、而另一个输出可以为代码零的+24mV。 因此、根据数据表的推断、最坏情况可能是48mV。 由于该器件只有单极输出、因此您永远不会在任何一个放大器的输出端看到-24mV 的偏移。
这意味着、如果您使用所有零代码加载 DAC、一个将输出+48mV (最坏情况)、而另一个可能仍然为零。 如果您继续增加 DAC 代码、将会出现一个点、在该点、您将看到 DAC 的电压发生正变化、该变化之前为零伏、这可能是 LSB 代码的几个变化、对应于+24mV。
我是否可以知道您在使用 TLV5638-EP 时希望使用哪种类型的应用?
此致、
AK