你好。
我在电路板上使用了 DAC80504芯片,但没有得到输出。
可以帮帮我吗? 谢谢。
一个 DAC80504连接到 MCU。 DAC80504芯片、CS、SCLK 和 SDI 信号的输入引脚由具有程序的 MCU 的通用 IO 端口生成。 程序启动后、只发送用于设置 DAC0寄存器的指令、不发送其他指令。
示波器捕获输入信号波形、如图1所示。
黄色为 CS、
蓝色表示 SCLK、
紫色表示 SDI。
SDO 引脚输出数据波形、REF 引脚输出电压2.54V、但 DAC0输出为0V。
芯片的外部连接如图2所示。