This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80504:无法输出有效电压、这是输入信号。 C

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894903/dac80504-cannot-output-a-valid-voltage-this-is-the-input-signals-c

器件型号:DAC80504

你好。

我在电路板上使用了 DAC80504芯片,但没有得到输出。

可以帮帮我吗? 谢谢。

一个 DAC80504连接到 MCU。 DAC80504芯片、CS、SCLK 和 SDI 信号的输入引脚由具有程序的 MCU 的通用 IO 端口生成。 程序启动后、只发送用于设置 DAC0寄存器的指令、不发送其他指令。

示波器捕获输入信号波形、如图1所示。

黄色为 CS、

蓝色表示 SCLK、

紫色表示 SDI。

SDO 引脚输出数据波形、REF 引脚输出电压2.54V、但 DAC0输出为0V。

 芯片的外部连接如图2所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图对我来说很好。 由于您的 RESETSEL 引脚为3.3V、我希望 DAC 输出的上电复位值应该为中标度、即1.25V。

    1.上电复位时 DAC 输出的值是多少(不要将任何数据写入 DAC,只加电)?

    2.您要将哪些数据写入器件?

    3.您能让 CS 信号保持低位更长时间吗?

    4、DAC 连接了什么负载?

    让我知道这些结果、我们可以进一步调试。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、AK。

    感谢您的关注和及时回复。

    真是个好消息。 在我发送问题后、我碰巧解决了这个问题。 我将在这里分享结果。

    根据我稍后的测试、原因应如下:

    在我的电路中、REFDIV 和 GAIN 的 DAC 硬件配置引脚连接到 GND、这意味着上电时、增益寄存器设置都为0。 但是、根据器件的数据表、不建议使用此配置模式。 因此、我在 MCU 初始化程序中添加了软件配置指令、并将增益寄存器设置更改为1。 之后、可以输出正确的电压。

    此致、

    Song Yue。