This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1220:DAC 芯片中的最大数据速率(采样率)是多少?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894873/dac1220-what-is-the-maximum-data-rate-sampling-rate-in-dac-chips

器件型号:DAC1220

我目前正在查看不同 DAC 器件的数据表。 (例如 DAC1220)

但是、我似乎找不到一个参数来指定与 ADC 采样率相当的最大数据速率。

如何给出该数据速率? 我知道稳定时间限制了输出信号的带宽、但这也是 DAC 处理数字信号的最大速率吗?

以下是获取最大数据速率的方法吗?

f_s = f_SCK / N 

其中 f_SCK 是 SPI 主时钟、N 是以位为单位的分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    DAC 的稳定时间和更新速率之间存在细微差异。 通常、对于 DAC、由于接口速度(SPI)要高得多、因此更新速率主要取决于稳定时间。  

    更新速率= 稳定时间 +接口时序参数、比如 20位 DAC、 在50MHz 时钟下运行且稳定时间为1us 时、您的更新速率将大致等于1us + 20ns*20 + CS 变为低电平至 SCLK 上升或下降时间(假设为5ns)+ SCLK 下降沿或上升沿至 CS 变为高电平(5ns)。

     等于1.410us。

    对于 DAC1220、稳定时间为15ms、如果您查看的是20位操作模式、这将决定您的更新速率。 另外、您需要添加的其他接口时序取决于您运行的时钟速率。  

    下面是我们的精密 DAC 培训系列,其中介绍了 DAC 的更新速率。

    https://training.ti.com/lessons-precision-dacs-settling-time-vs-update-rate

    此致、

    AK