我目前正在查看不同 DAC 器件的数据表。 (例如 DAC1220)
但是、我似乎找不到一个参数来指定与 ADC 采样率相当的最大数据速率。
如何给出该数据速率? 我知道稳定时间限制了输出信号的带宽、但这也是 DAC 处理数字信号的最大速率吗?
以下是获取最大数据速率的方法吗?
f_s = f_SCK / N
其中 f_SCK 是 SPI 主时钟、N 是以位为单位的分辨率。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我目前正在查看不同 DAC 器件的数据表。 (例如 DAC1220)
但是、我似乎找不到一个参数来指定与 ADC 采样率相当的最大数据速率。
如何给出该数据速率? 我知道稳定时间限制了输出信号的带宽、但这也是 DAC 处理数字信号的最大速率吗?
以下是获取最大数据速率的方法吗?
f_s = f_SCK / N
其中 f_SCK 是 SPI 主时钟、N 是以位为单位的分辨率。
您好、Simon、
DAC 的稳定时间和更新速率之间存在细微差异。 通常、对于 DAC、由于接口速度(SPI)要高得多、因此更新速率主要取决于稳定时间。
更新速率= 稳定时间 +接口时序参数、比如 20位 DAC、 在50MHz 时钟下运行且稳定时间为1us 时、您的更新速率将大致等于1us + 20ns*20 + CS 变为低电平至 SCLK 上升或下降时间(假设为5ns)+ SCLK 下降沿或上升沿至 CS 变为高电平(5ns)。
等于1.410us。
对于 DAC1220、稳定时间为15ms、如果您查看的是20位操作模式、这将决定您的更新速率。 另外、您需要添加的其他接口时序取决于您运行的时钟速率。
下面是我们的精密 DAC 培训系列,其中介绍了 DAC 的更新速率。
https://training.ti.com/lessons-precision-dacs-settling-time-vs-update-rate
此致、
AK