This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:如何通过 ADS131M08 EVM 记录 ADC 数据?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131M04EVM, ADS131M08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/894099/ads131m08evm-how-can-i-record-the-adc-data-by-ads131m08-evm

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131M08ADS131M04EVM

您好、专家、

我正在使用 ADS131M08 EVM、您还能告诉我如何通过 ADS131M08 EVM 记录 ADC 数据吗?

谢谢!

Rachel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachel、

    使用 EVM、您可以通过几种不同的方式复制数据。 此处显示的是 ADS131M04EVM (但 ADS131M08EVM 相同)。  

    首先使用 EVM 收集数据。 然后、如果您右键单击该图形、您将获得几个选项。 在这里、它将数据发送到 Excel 文件。

    吴约瑟