This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08的共模输入范围是多少?

Guru**** 2537150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/893643/ads131m08-what-s-the-common-mode-input-range-of-ads131m08

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: ADS131E08、Strike

您好、专家、

我使用的是 ADS131M08、您能清楚地告诉我以下问题吗?

1.我在数据表中找不到 ADS131M08的 VCM 范围、该器件的 VCM 范围是多少?

我还在考虑 ADS131E08、幸运的是我找到了详细的 VCM 范围说明、ADS131M08 VCM 范围是否与 E08相同?

在我看来、VCM =(VINxP + VINxN)/ 2、但 ADS131E08的 VCM 定义不同、请参阅以下数据表说明(显示 VCM =(VINxP - VINxN)/ 2)、这是否是数据表中的拼写错误?

是否可以在差分模式采样输入中将 ADS131M08的 GND 悬空? 如果我使用浮动 ADS131M08 GND、EMC 测试是否存在任何潜在风险?   

谢谢你。

Rachel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachel、


    感谢您对 ADS131M08的问题。 我将按顺序回答这些问题。

    ADS131M08的输入范围取决于所使用的 PGA 增益。 您可以在数据表第5页的"建议运行条件"表中看到这一点。

    如果增益= 1、2、4、输入可以是 AGND-1.3V 至 AVDD 范围内的任意值。 增益较高时、预充电缓冲器会将顶端范围从 AGND-1.3V 限制为 AVDD-1.8V。 在这两种情况下、由于器件中存在负电荷泵、输入可能会低于 GND。

    2、由于 PGA 的性质、ADS131E08具有不同的输入范围。 在 ADS131E08中、PGA 由实际放大器实现、其结构类似于仪表放大器的前端。 由于 PGA 输入和输出具有相同的共模电压、因此当 PGA 增益较高时、输出会受到更大的限制。

    对于 ADS131M08、PGA 实现方式不同。 在这两个器件中、ADC 会对输入电压进行容性采样、并将其与电容式采样基准进行比较。 在 ADS131M08中、该器件可以更改采样电容器的大小、而不是使用放大器为输入信号添加增益。 例如、如果您希望将增益增加2倍、则可以将输入采样电容的大小加倍、并保持相同的基准采样电容。 或者、您可以保持相同的输入采样电容、并将基准采样电容减半。 在数字部分中也可以进行扩展。

    无论如何、ADS131M08和 ADS131E08都不使用相同类型的 PGA 实现。

    3.正确,这在数据表中似乎是一个错误。 共模电压介于 AINP 和 AINN 信号之间。 正确的方法是:

    Vcm =(V (INxP)+V (INxN))/2

    不应使器件的 GND 悬空。 对于任何测量、该器件必须具有定义的共模电压、该电压具有给定的输入范围。 接地应明确定义。 此外、任何潜在的 ESD 冲击都可能使用 GND 分流流经 ESD 二极管的电流。

    希望这能解答您的问题。 如果我错过或误解了某个内容、请回帖并再次询问。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    非常感谢。

    我还有一个问题需要确认 ADS131M08共模输入范围。 让我们假设增益为1、因此 VAINxP 和 VAINxN 的范围可以是 AGD-1.3至 AVDD、

    那么、共模输入的范围是多少? 它是(AGD-1.3+AGD-1.3)/2至(AVDD+AVDD)/2 = AGD-1.3至 AVDD 吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没错。 增益为1时、共模输入范围基本上为 AGD-1.3V 至 AVDD。 这也是绝对输入电压的限值、因此对于共模输入范围、该点的差分输入必须基本为0V。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    非常感谢。

    我对 GUI 有另一个问题。 由于主题不同、我发布了另一个问题。

    谢谢!

    R