主题中讨论的其他器件: ADS131E08、Strike
您好、专家、
我使用的是 ADS131M08、您能清楚地告诉我以下问题吗?
1.我在数据表中找不到 ADS131M08的 VCM 范围、该器件的 VCM 范围是多少?
我还在考虑 ADS131E08、幸运的是我找到了详细的 VCM 范围说明、ADS131M08 VCM 范围是否与 E08相同?
在我看来、VCM =(VINxP + VINxN)/ 2、但 ADS131E08的 VCM 定义不同、请参阅以下数据表说明(显示 VCM =(VINxP - VINxN)/ 2)、这是否是数据表中的拼写错误?
是否可以在差分模式采样输入中将 ADS131M08的 GND 悬空? 如果我使用浮动 ADS131M08 GND、EMC 测试是否存在任何潜在风险?
谢谢你。
Rachel