This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5578:具有初始高阻抗输出(Hi-Z)的 DAC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/893834/dac5578-dac-with-initial-high-impedance-output-hi-z

器件型号:DAC5578
主题中讨论的其他器件:DAC53401

您好专家、

客户正在寻找具有以下间隔的 DAC:

  1. 频道编号:>=4频道
  2. 输出类型:电流或电压都正常、对于这两种类型、都需要 DAC 可以灌电流或拉电流。 对于电流输出、灌电流/拉电流需要>= 200uA。 对于电压输出类型、最大输出电压需要大于1.25V。
  3. 上电复位后、输出需要处于高阻抗状态
  4. I2C 接口
  5. 8位足以满足裕量使用要求
  6. 低成本

请帮您推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    DAC8578满足所有标准、但第3个标准除外、该标准在上电复位后以高阻抗输出。 加电后、您需要对器件进行编程、使其处于高阻抗状态、因为所有电路都将处于激活状态、包括 POR 事件后的输出级。

    这是否适用于电压裕量调节应用,因为您在上电时特别要求高阻抗? 如果是这种情况、我们将推出一些全新器件、该器件正是针对裕度调节应用。

    您能否通过电子邮件与我联系、以便 我们可以共享相关信息?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我们有一个单通道器件、在加电时默认为高阻抗、DAC53401也具有 NVM (面向电压裕量调节应用)

    http://www.ti.com/product/DAC53401

    我们还在开发4个通道变体、对于裕量调节应用、请通过电子邮件联系我们、以便我们进一步讨论。

    此致、

    AK