Other Parts Discussed in Thread: DAC53401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC5578 主题中讨论的其他器件:DAC53401
您好专家、
客户正在寻找具有以下间隔的 DAC:
- 频道编号:>=4频道
- 输出类型:电流或电压都正常、对于这两种类型、都需要 DAC 可以灌电流或拉电流。 对于电流输出、灌电流/拉电流需要>= 200uA。 对于电压输出类型、最大输出电压需要大于1.25V。
- 上电复位后、输出需要处于高阻抗状态
- I2C 接口
- 8位足以满足裕量使用要求
- 低成本
请帮您推荐吗?