This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:ADS8684关于

Guru**** 2501425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136866/ads8684-ads8684-about

器件型号:ADS8684
主题中讨论的其他器件: ADS8688

你(们)好

我对 ADS8684有疑问。

在 EMC 测试期间施加浪涌时、ADS8688中使用的 AVDD 电压从5V 降至3V。

因此寄存器不会被写入。

即使在使用 RESET 引脚复位后、AVDD 仍为3V。

如果 ADS8684的 DVDD 和 AVDD 电源都关闭并再次打开、则会恢复正常。

此外、通过检查电源、确认在施加浪涌时再使用100mA 电流。

*我认为通过在 ADS8684 IC 中使用更多的 AVDD 电流,AVDD 电压会下降。

您是否曾发生过类似的情况?

此外、请建议解决方案

谢谢你

* LT1461 (微功耗精密低压降串联电压基准系列) IC 用于提供 AVDD 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它仅在 AVDD 和 DVDD 均关闭和打开时工作。 

    如果两个电源中只有一个关闭然后再打开、则不起作用。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SWENGWOO、

    AVDD 和 DVDD 的电源接地端是否有 TVS 或齐纳二极管? 这种二极管可以在 EMC 测试期间提供瞬态信号路径。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我将移除 TVS 并对其进行测试。 

    我将使用称为 LT1461的电压基准 IC 来测量 AVDD 电压。 

    电压基准 IC 是否会成为问题? 
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SWENGWOO、

    TVS 二极管有助于抵御瞬态信号、因此建议这样做。 但是、应正确选择 TVS 二极管的参数、 并且关断电压通常应与电源电压匹配。

    当器件上的 ESD 结构被触发时、它将从电源汲取大电流。 AVDD 由 电压基准器件供电、该器件通常无法提供高电流输出(LT1461上的电流限制为100mA)。 我认为这应该是导致 AVDD 下降的原因。 我建议您使用 LDO 或外部电源   、该电源可支持大输出电流以进行测试。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果是、当从电源消耗大电流时、

    ADS8684的运行是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当触发器件上的 ESD 结构时、  

    是否有办法防止它消耗大电流? 

    或者、当消耗大电流时、是否有办法恢复正常运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SWENGWOO、

    当结构被触发时、会发生一个闩锁。 器件停止工作、通常只能在循环通电时恢复。

      如果在额定功率和关断电压方面正确选择了 TVS 二极管、则 TVS 二极管可以将瞬态电流导入接地端。 但是、它也取决于瞬态信号的能量有多高。

    外部实验室电源将有助于验证器件是否消耗大电流。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果是、当从电源消耗大电流时、

    ADS8684的运行是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SWENGWOO、

    正如我说过的、ADC 将停止工作/转换、您将看到恒定数据。 通常、它可以在电源循环后恢复。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    还有几个问题。 

    当 AVDD 以大输出电流供应给 LDO 并执行浪涌测试时、 
    它消耗大电流(使用外部电源检查电流)、但我看到了 ADC 数据转换。 
    根据答案、ADC 应该停止工作、并且应该检查某些数据。 
    我们要求您澄清与我们测试的不同之处。 

    2.
    我想知道 ESD 结构。
    请详细说明您描述的 ESD 结构、触发器和锁存器吗? 
    如果有任何相关数据或方框图、我希望接收。 

    3、
    是否有任何与 ADS8684兼容的 IC、且不存在上述问题?
    4.您推荐的电视是否有? 
    如果有参考电路图、我想得到。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SWENGWOO、

    很抱歉、您的帖子缺失。  

    根据您之前的描述、我怀疑器件上的 ESD 结构被触发、因为您看到的现象与 ESD 结构被触发的行为非常相似(消耗大电流、必须从电源循环中恢复)、 因此、我建议您使用外部电源而非作为电源的电压基准进行检查。 在 EMC 测试期间、外部电源是否工作良好且无压降?

    请参阅 TI 高精度实验室 ADC -数据转换器电气过载 视频中基于 SCR 的 ESD 结构和闩锁。

    没有与 ADS8688完全兼容的 ADC。  这不是 ADC 的问题、请参阅下面项目4和5中的一些建议。

    SMBJ5.0A 或 SMCJ5.0A 可处理来自瞬态信号的更多功率能量。

    设计电路和布局以提高 EMC 测试期间瞬态信号的抗扰度非常重要。 使用保护组件/电路是需要改进的解决方案之一、良好的 PCB 布局也很重要。 请观看 TI 高精度实验室 ADC - PCB 设计以了解良好的 EMC 视频系列。

    此致、

    戴尔