主题中讨论的其他器件: ADS8688
你(们)好
我对 ADS8684有疑问。
在 EMC 测试期间施加浪涌时、ADS8688中使用的 AVDD 电压从5V 降至3V。
因此寄存器不会被写入。
即使在使用 RESET 引脚复位后、AVDD 仍为3V。
如果 ADS8684的 DVDD 和 AVDD 电源都关闭并再次打开、则会恢复正常。
此外、通过检查电源、确认在施加浪涌时再使用100mA 电流。
*我认为通过在 ADS8684 IC 中使用更多的 AVDD 电流,AVDD 电压会下降。
您是否曾发生过类似的情况?
此外、请建议解决方案
谢谢你
* LT1461 (微功耗精密低压降串联电压基准系列) IC 用于提供 AVDD 电压。