This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965233/ads1293-ads1293

器件型号:ADS1293

您好!

           我使用 ADS1293模拟前端(AFE)模块    测量3导联 ECG。我通过 SPI 协议将 CJMCU-1293模块与 Arduino 连接。我从  通道1寄存器读取了24位 ECG ADC 数据、并在绘图仪上绘制 ECG 信号、但如中所示、信号会显示大量噪声 下图:

请尽快提供帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您的发帖。  

    为了说明、该 ECG 波形是否在仿真器上进行了测试? 如果可能、您能否提供有关输入连接方式的其他信息? 数据集上似乎存在明显的50/60Hz 电力线噪声。 您可以通过检查所拥有信号的功率频谱来验证这一点。  

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

        感谢您的回答。

      我们将在人体上测试 ECG 波形。 我们连接了4个电极焊盘、如下图所示。 IN1连接到 RA (右臂)、IN2连接到 LA (左臂)、IN3连接到 LL (左腿)、IN4连接到 RL (右腿)、用于右腿驱动。  模块正在使用5V 直流电源,我们不使用任何交流电源,那么为什么我们观察到这种噪声?  

    您能建议一些滤波和降低来自此 ECG 信号的噪声的方法吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh、

    噪声问题在这些类型的系统中很常见、如果您搜索此论坛、您会发现有关此主题的大量有用主题。 人体本质上是一个大天线、用于接收来自不同来源的干扰、例如顶灯、电机、监视器等 在 ECG 应用中、通常使用模拟和数字技术来改善这一问题。  请尝试以下链接中的一些建议、并与我们分享。  

    下面是一个常见问题解答、其中包含一些好的建议:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/793623/2935479#2935479

    另一种改善50Hz 噪声抑制的技术是使用有源偏置电极、该电极将反相共模信号驱动回人体。  如需更多信息、您可以找到应用手册"使用右腿驱动放大器改善共模抑制"、该应用手册有助于描述如何改善 ECG 应用中的共模抑制(上面的链接)。  

    使用 ECG 模拟器测试您的设置也会很有帮助、以确保一切正常运行。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

           我们正在使用 ADS1293 EVM 板处理3引线 ECG。 我们有一些疑问:

    1.该板是否已经针对 ECG 应用进行了编程、或者我们需要进行编程?

    2.您的网站上提供了源代码。 它是否可随时用于3导联 ECG 应用、或者我们是否必须进行任何更改?

    3.如果已经对其进行了编程并且我们上传了另一个代码,那么在哪里可以找到原始代码?

    谢谢、此致。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilesh、

    TC 正在度假、将于1月4日返回。

    当他返回时、他将回复您的问题。

    感谢您的耐心和理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

          我正在寻找您的答案。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh、

    请参阅下面我的评论以了解您的查询。

    1.该板是否已经针对 ECG 应用进行了编程、或者我们需要进行编程?

    >> ADS1293EVM 旨在帮助设计人员评估用于 ECG 应用的 ADS1293的操作和性能。 它可与病人模拟器配合使用以演示3导联或5导联 ECG 应用。  

    2.您的网站上提供了源代码。 它是否可随时用于3导联 ECG 应用、或者我们是否必须进行任何更改?

    >>源代码专为使用 MSP430 uC 的 ADS1293EVM 编写。 如果您不使用 MSP430来连接 ADS1293、则需要进行相应的更改。 但是、软件示例可轻松移植到另一个硬件平台。   

    3.如果已经对其进行了编程并且我们上传了另一个代码,那么在哪里可以找到原始代码?

    >>目前我们不支持对 ADS1293EVM 固件进行任何修改。 如果您计划修改 FW、则需要保留原始 UC FW 映像。  

    谢谢。

    -TC