你(们)好
我是定制板、我们使用多个 DAC38J84。 我们需要在同一时刻重置所有 DAC 中的 NCO 以同步所有 DAC
我们需要 DAC NCO 对齐。为此、我们将在 Sysref 上执行 NCO 复位。 但我们无法在600MHz NCO 频率下实现它。
我们将为 LMK 的 SYNC 引脚提供复位脉冲。 我们将从 LMK 将该复位信号路由到 LMK Sysref 路径。 在该路径中、我们使用该脉冲来复位 NCO。
两个 LMKs 的 Sysref 路径之间是否会有延迟??
请检查所附的 NCO 配置以获得600MHz 输出。
e2e.ti.com/.../NCO_5F00_1900.txt