This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:通过 Sysref 引脚上的外部信号进行 NCO 复位

Guru**** 2548460 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961384/dac38j84-nco-reset-via-external-signal-on-sysref-pin

器件型号:DAC38J84

你(们)好  

我是定制板、我们使用多个 DAC38J84。 我们需要在同一时刻重置所有 DAC 中的 NCO 以同步所有 DAC

我们需要 DAC NCO 对齐。为此、我们将在 Sysref 上执行 NCO 复位。 但我们无法在600MHz NCO 频率下实现它。  

我们将为 LMK 的 SYNC 引脚提供复位脉冲。 我们将从 LMK 将该复位信号路由到 LMK Sysref 路径。 在该路径中、我们使用该脉冲来复位 NCO。

两个 LMKs 的 Sysref 路径之间是否会有延迟??  

请检查所附的 NCO 配置以获得600MHz 输出。

 

e2e.ti.com/.../NCO_5F00_1900.txt

2.要校准 NCO 数据和 JESD 数据, 是否需要校准所有 DAC 上的混音器 AB 和混音器 CD??  
是否需要在 NCO 累加器之前重置混频器 ? 或者、可以使用相同的脉冲同时复位所有 NCO accu、Mixer AB、Mixer CD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    有关 同步 NCO 的更多信息、请参阅器件初始化文档的第5.1节和图6。 必须 在 NCO 累加器之前复位混频器。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../Device-Initialization-and-SYSREF-Configuration.pdfe2e.ti.com/.../8816.Multi_2D00_Sync-DAC-TI-Design_5F00_Multi_5F00_LMK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    在 Sysref 的上升沿之后,重置 DAC NCO 需要多长时间????

    我的 DAC 时钟= 1900MHz

    DAC 输出= 100MHz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    我们将对此进行研究。 我假设混频器和 NCO 都使用 SYSREF 作为同步源。    

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    延迟约为250ns。 请参见随附的。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

     是否有任何公式可以从理论上计算此时间??

    这次取决于哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    SYSREF 和 NCO 重新同步之间的延迟取决于 JESD 频率和插值。 由于需要进行时钟传递、因此不同设置的延迟有所不同。 我不知道任何公式。

    此致、

    Jim