This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:DAC81408 tdacwait

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964798/dac81408-dac81408-tdacwait

器件型号:DAC81408

您好!

您是否有 tdacwait 的时序图?

此致、

Nishie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    我没有 tdacwait 的任何时序图。

    基本上、这是您在尝试使用其他数据更新同一信道之前需要提供的时间。 (即数字延迟)

    CH1 --> Tdacwait --> Ch1

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢你的答复。

    是否仅在更新同一信道时才需要 Tdacwait?

    我认为我还需要 Tdacwait 来更新不同通道(CH1 --> Tdacwait --> CH3)。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    我与我的设计团队核实了这一点以进行澄清。 这似乎是事务之间的一个常见数字延迟、用于在器件内部释放总线。

    因此、正确的情况是、我们需要等待 Tdacwait 进行每个通道更新。  

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢你的答复。

    我还有一个问题。

    我们的客户在寄存器更新到其他寄存器更新之间具有80ns 的 CS 高电平。

    数据似乎得到了正常反映。

    关于 E2E 主题 "DAC81408:外部 LDACn 未激活到 CSn 激活的时序"、我认为等待时间需要2.4us、但80ns 可以吗?

    您能否告诉我为什么数据以80ns 的等待时间得到反映?

    我们的客户在初始化设置后的 DAC 运行(同步模式)期间按照以下步骤更新寄存器。

    1.将16位数据写入寄存器地址0x14 (或0x15)

    2.CS 高80ns (下图中的红色字母)

    将 16位数据写入寄存器地址0x16 (或0x17)

    4.CS 高电平80ns

    将16位数据写入寄存器地址0x18 (或0x19)

    6.CS 高电平80ns

    将 16位数据写入寄存器地址0x1A (或0x1B)

    8.LDAC 低电平20ns

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    tdacwait 是同步模式下后续 LDAC 下降沿之间的时间间隔或异步模式下后续 CS 上升沿之间的时间间隔。 基本上、tdacwait 必须被解释为下一个 DAC 命令的锁存边沿和 CS 下降边沿之间的延迟

    在下图中、第二个波形是 LDAC。

    希望这一点很清楚、我们将尝试在下一个修订版本的数据表中记录这一点。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢你的答复。

    我了解 Tdacwait。

    我还有其他问题。

    您说过"将这些寄存器视为数据寄存器。 因此、相同的规则也适用"在其他线程"e2e.ti.com/.../964108"中。

    初始寄存器设置时序是否存在任何问题?

    1.CS 低电平

    将0x0A04写入地址0x03

    CS 高电平80ns

    4.CS 低电平

    将0xAAAA 写入地址0x0B

    6.CS 高电平80ns

    时序与上述相同

    地址0x0C (数据0xAAAA)->0x06 (0x0FF0)->0x14 (0x8000)->0x15 (0x8000)->0x16 (0x8000)->0x17 (0x8000)->0x18 (0x8000)->0x19 (0x8000)->0x8000 (0x001A-00x8000)-0x8000 (0x001A-08000)-0x8000)->0x8000 (0x001A-08000)

    8.CS 高电平

    9.LDAC 低电平

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    tdacwait 仅适用于数据寄存器、不适用于 STATUS、SPIC1等设置寄存器

    必须保持 tdacwait、或者同时进行同步和异步更新。

    为了获得最大吞吐量、请一个接一个地发送通道的所有数据、并使用 LDAC 来更新 DAC。

    LDAC 变为低电平后、您需要为下一次数据更新提供 tdacwait 时间。

    希望这一点现在已经清楚了。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    我知道设置寄存器不需要 tdacwait。

    设置寄存器是否为02h 至0Fh 和21h、22h?

    之前的答复(初始寄存器设置时序)的1到8中、寄存器设置顺序或 CS 高电平时间是否存在任何问题?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    我们从客户那里获得了更多信息。

    之后、当寄存器之间的等待时间设置为3us (>tdacwait)时、所有通道也输出0V 电压。

    在之前的应答1到8 (初始寄存器设置时序)中、寄存器设置顺序或 CS 高电平时间(等待时间)是否存在任何问题?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置寄存器为0x02h 至0x0Eh。

    对于 设置寄存器、CS 高电平时间应超过50ns、这不应存在任何问题。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢你的答复。

    为了设置寄存器(从0x02h 到0x0Eh)、我将 CS 高电平时间设置为更多50ns。

    此外、我还会将其他寄存器的等待时间设置为2.4us 以上。

    此致、

    Nishie