This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:无法读取数字组寄存器、但能够读取模拟组和直接寻址组寄存器

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959687/adc32rf45-unable-to-read-digital-bank-registers-but-able-read-analog-bank-and-direct-addressees-bank-registers

器件型号:ADC32RF45

我使用 adc32rf45定制。 ADC 模式为8224、Fs 为2.5GHz。  

当我配置 ADC 时、我无法读取数字组寄存器。 但我能够读取模拟组寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala Krishna、

    您是否使用3线或4线 SPI 模式? 当使用3线 SPI 时、数字寄存器组读回无效。 您可以使用4线模式进行数字组读回。

    我们尚未在数据表中对此进行更新。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、  

    我们仅使用4线 SPI 模式、但我们仍不读取数字组寄存器。

    此致

    Bala Krishna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala Krishna、

    硬件复位后、必须先运行模拟加电配置、然后才能对数字组进行编程。 此 配置位于  配置文件的 Powerup_Analogue_Config.cfg 中。 (配置文件位于 :https://www.ti.com/lit/zip/sbaa226

    我在 ADC32RF45EVM 上验证了在运行模拟加电配置后、SPI 读取适用于所有数字组(偏移校正、数字增益和 JESD)。 EVM 上使用4线 SPI。 请在运行 PowerUP_Analog _Config.cfg 后检查数字组读取情况。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我们遵循相同的过程、但仍然无法读取数字组寄存器。我们使用的是 LMFS=8224旁路模式。 请发送8224旁路模式的配置文件。

    此致

    Bala Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala Krisha、

    8224旁路模式的配置文件:

    e2e.ti.com/.../3757.DDC_5F00_bypass_5F00_8224_5F00_full_5F00_Ny1.cfg

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    在上述给定配置下、我们只能读取部分数字寄存器、而不能读取所有寄存器。 在给定的配置下、我们仍然会遇到 JESD 通道错误。 请提供旁路模式8224模式而非 DDC 模式的配置文件。

    谢谢、此致、

    Bala Krishna   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala Krishna、

    我发送的配置用于旁路模式、LMFS 为8224。 我已在 TI EVM 上验证过它。 JESD K 设置为16、使用 LVDS 同步。 您使用的是相同的吗? 在配置期间是否打开了 SYSREF 至 ADC? 使用的 SYSREF 频率是多少?

    我已验证读取是否可以从偏移校正、数字增益和 JESD 页面读取。 您能告诉我们哪些数字页面可以读回、哪些页面无法正常工作吗? 您能否仔细检查页面选择写入。 有些数字银行不太可能工作,而另一些则不工作。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我们无法写入/读取 JESD 页寄存器、其他页寄存器也无法正确读取。请查找随附的 ADC 寄存器日志。

    谢谢、此致

    Bala Krishnae2e.ti.com/.../ADC_5F00_Reg_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala Krishna、

    您的同事 Ravindra 在 e2e 上发布了与同一问题相关的内容:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/959827

    请尝试我对该主题的建议。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    您能否共享使用单通道(通道 A)和禁用 通道 B 的配置、我觉得当我们使用两个通道时、IC 正在热关断、我们会遇到通道错误。

    谢谢、此致

    Bala Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala Krishna、

    复位时 CHB 被启用(默认情况下、'PDN CHB'寄存器位为0)。 因此、在复位后、当 PowerUP_Analog _Config 运行时、器件会进入几乎全电流状态。 如果电路板不能满足此功耗要求、器件将进入关断状态。  

    要将 CHB 断电、请将下面两个突出显示的寄存器位设置为高电平:

    此致、

    Vijay