Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45
我使用 adc32rf45定制。 ADC 模式为8224、Fs 为2.5GHz。
当我配置 ADC 时、我无法读取数字组寄存器。 但我能够读取模拟组寄存器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Bala Krishna、
硬件复位后、必须先运行模拟加电配置、然后才能对数字组进行编程。 此 配置位于 配置文件的 Powerup_Analogue_Config.cfg 中。 (配置文件位于 :https://www.ti.com/lit/zip/sbaa226
我在 ADC32RF45EVM 上验证了在运行模拟加电配置后、SPI 读取适用于所有数字组(偏移校正、数字增益和 JESD)。 EVM 上使用4线 SPI。 请在运行 PowerUP_Analog _Config.cfg 后检查数字组读取情况。
此致、
Vijay
您好、Bala Krisha、
8224旁路模式的配置文件:
e2e.ti.com/.../3757.DDC_5F00_bypass_5F00_8224_5F00_full_5F00_Ny1.cfg
此致、
Vijay
您好、Bala Krishna、
我发送的配置用于旁路模式、LMFS 为8224。 我已在 TI EVM 上验证过它。 JESD K 设置为16、使用 LVDS 同步。 您使用的是相同的吗? 在配置期间是否打开了 SYSREF 至 ADC? 使用的 SYSREF 频率是多少?
我已验证读取是否可以从偏移校正、数字增益和 JESD 页面读取。 您能告诉我们哪些数字页面可以读回、哪些页面无法正常工作吗? 您能否仔细检查页面选择写入。 有些数字银行不太可能工作,而另一些则不工作。
此致、
Vijay
您好、Bala Krishna、
您的同事 Ravindra 在 e2e 上发布了与同一问题相关的内容:
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/959827
请尝试我对该主题的建议。
此致、
Vijay