This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808EVM:AFE5808evm 上的 FTDI 问题。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5807EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964713/afe5808evm-ftdi-problem-on-afe5808evm

器件型号:AFE5808EVM

尊敬的 TI 专家:

我在 AFE5808evm 电路板上遇到问题。

我一直在与集成 FTDI、型号 FT245RL 通信、但运行测试文件.c 时遇到问题  所有值都已设置为0x00、包括 VendorID (VID)和 ProductID (PID)、现在 PC 无法识别 AFE5808evm 板。  

我想知道是否可以重新配置 FTDI EEPROM、以便再次与 AFE5808evm 配合使用。  我需要重新配置所有寄存器。

是否有恢复工具或配置文件?

如果有任何帮助、我将不胜感激。

提前转盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您使用 AFE5808EVM! 请尝试使用模板文件。 您将需要 FTDI 编程工具 FT_PROG 来对 USB 芯片进行编程。  

    如果您有任何问题、请联系 FTDI 获取其软件支持。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AFE5808EVM-Template.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。  

    您的答案无法解决我的问题、因为我的 PC 无法识别 AFE5808EVM、我无法配置它、我无法加载模板。 我已联系 FTDI 技术支持。  

    如果我将 AFE5808EVM 发送到您的技术服务、您能解决这个问题吗?

    替换 FTDI 可以解决该问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换 FTDI 芯片无法解决问题。 您需要使用提供的模板文件对 FTDI 芯片进行编程。  

    出于某种原因、您可能会使用 Mprog 工具来擦除 FTDI 内容、该内容称为 AFE5808EVM。 我们的 GUI 需要查找它。  

    我进行了简单的谷歌搜索。 您可以转到 FTDI  

    我还将模板文件转换为 XML 文件。 希望它能正常工作。  

    谢谢!e2e.ti.com/.../AFE5808_2D00_7EVM.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换 FTDI 芯片无法解决问题。 您需要使用提供的模板文件对 FTDI 芯片进行编程。  

    出于某种原因、您可能会使用 Mprog 工具来擦除 FTDI 内容、该内容称为 AFE5808EVM。 我们的 GUI 需要查找它。  

    我进行了简单的谷歌搜索。 您可以转到 FTDI  

    我还将模板文件转换为 XML 文件。 希望它能正常工作。  

    谢谢!e2e.ti.com/.../2671.AFE5808_2D00_7EVM.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换 FTDI 芯片无法解决问题。 您需要使用提供的模板文件对 FTDI 芯片进行编程。  

    出于某种原因、您可能会使用 Mprog 工具来擦除 FTDI 内容、该内容称为 AFE5808EVM。 我们的 GUI 需要查找它。  

    我进行了简单的谷歌搜索。 您可以转到 FTDI  

    我还将模板文件转换为 XML 文件。 希望它能正常工作。  

    www.ftdichip.com/.../Utilities.htm

    谢谢!e2e.ti.com/.../2816.AFE5808_2D00_7EVM.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

         您的消息中描述的内容我   已经成功完成  了。  

    如果您(德州仪器(TI))无法执行任何操作、我将等待 FTDI 技术支持回复、尝试解决我的问题。

    感谢你的帮助。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不太确定没有成功的定义。  

    您能否使用提供的模板文件成功地对 FTDI 芯片进行编程?  这意味着在 PC 找到 USB 器件后、它将在器件管理器中显示为 AFE5807EVM。  

    如果您甚至不能使用 FTDI 编程器对 FTDI 芯片进行编程、这意味着 FTDI 芯片可能会被开发、您需要从 FTDI 获取一个新芯片。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说我无法对 FTDI 芯片进行编程、因为 FT_prog 程序未检测到它。  

    我的 PC 检测到 FTDI、如我在图像中所示。 其所有值都为0、既没有 VendorID、也没有 ProductID。  

    我已经读出、我必须加载驱动程序、然后修改它们的寄存器、但我不确定。  

    以前、您告诉我、获得新芯片不能解决我的问题、那么、如果能解决这个问题呢?  (焊接/脱焊-芯片)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定是否可以通过更换 USB 芯片来解决问题。 正如我在上一个帖子中提到的、 如果 FTDI 的工具无法读取或写入 FTDI 芯片、则表示 FTDI 芯片损坏。  

    谢谢!