This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:AFE5808EVM
尊敬的 TI 专家:
我在 AFE5808evm 电路板上遇到问题。
我一直在与集成 FTDI、型号 FT245RL 通信、但运行测试文件.c 时遇到问题 所有值都已设置为0x00、包括 VendorID (VID)和 ProductID (PID)、现在 PC 无法识别 AFE5808evm 板。
我想知道是否可以重新配置 FTDI EEPROM、以便再次与 AFE5808evm 配合使用。 我需要重新配置所有寄存器。
是否有恢复工具或配置文件?
如果有任何帮助、我将不胜感激。
提前转盘。
更换 FTDI 芯片无法解决问题。 您需要使用提供的模板文件对 FTDI 芯片进行编程。
出于某种原因、您可能会使用 Mprog 工具来擦除 FTDI 内容、该内容称为 AFE5808EVM。 我们的 GUI 需要查找它。
我进行了简单的谷歌搜索。 您可以转到 FTDI
我还将模板文件转换为 XML 文件。 希望它能正常工作。
更换 FTDI 芯片无法解决问题。 您需要使用提供的模板文件对 FTDI 芯片进行编程。
出于某种原因、您可能会使用 Mprog 工具来擦除 FTDI 内容、该内容称为 AFE5808EVM。 我们的 GUI 需要查找它。
我进行了简单的谷歌搜索。 您可以转到 FTDI
我还将模板文件转换为 XML 文件。 希望它能正常工作。
更换 FTDI 芯片无法解决问题。 您需要使用提供的模板文件对 FTDI 芯片进行编程。
出于某种原因、您可能会使用 Mprog 工具来擦除 FTDI 内容、该内容称为 AFE5808EVM。 我们的 GUI 需要查找它。
我进行了简单的谷歌搜索。 您可以转到 FTDI
我还将模板文件转换为 XML 文件。 希望它能正常工作。
www.ftdichip.com/.../Utilities.htm
不太确定没有成功的定义。
您能否使用提供的模板文件成功地对 FTDI 芯片进行编程? 这意味着在 PC 找到 USB 器件后、它将在器件管理器中显示为 AFE5807EVM。
如果您甚至不能使用 FTDI 编程器对 FTDI 芯片进行编程、这意味着 FTDI 芯片可能会被开发、您需要从 FTDI 获取一个新芯片。
谢谢!
我是说我无法对 FTDI 芯片进行编程、因为 FT_prog 程序未检测到它。
我的 PC 检测到 FTDI、如我在图像中所示。 其所有值都为0、既没有 VendorID、也没有 ProductID。
我已经读出、我必须加载驱动程序、然后修改它们的寄存器、但我不确定。
以前、您告诉我、获得新芯片不能解决我的问题、那么、如果能解决这个问题呢? (焊接/脱焊-芯片)
谢谢。
不确定是否可以通过更换 USB 芯片来解决问题。 正如我在上一个帖子中提到的、 如果 FTDI 的工具无法读取或写入 FTDI 芯片、则表示 FTDI 芯片损坏。
谢谢!