This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:有关 ADS1015的一些问题

Guru**** 2515395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959053/ads1015-some-questions-about-ads1015

器件型号:ADS1015

尊敬的技术支持团队:

我的应用测量直流电压。

当一个大约5MHz 至50MHz 的正弦波被叠加为一个噪声源时、预计会有什么影响?

■输入条件/测量条件
直流电压:大约1V
叠加类型:频率5MHz、电压0.5Vp-p
ADC 设置:单次模式(每秒读取一次)、单端输入、

1600SPS (因为它是在单次模式下使用的、所以我并不关心采样率。)

■测量结果
 ADC 输出:始终输出输入信号的平均电压。 大约1V
→μ V (在我们的测量中、似乎输出了接近平均电压的值。)

■问题
①采样点的数据能否正确转换?
②Why ADC 输出始终为1V? 您能解释一下原则吗?

⇒我对以下①和②的看法

  在数据表中未找到有关模拟输入或数字滤波器的通频带的信息。

  数据表中对 fDOM (250kHz)进行了说明。

  Sinc3数字滤波器的传递函数以250kHz 的积分倍数陷波、5MHz 与20阶滤波器匹配、因此我认为它已成功消除。 正确吗?

③By、在单次模式下进行一次转换需要多长时间?

如数据表第13页所示、一个转换时间为1/DR = 1/1600 = 0.625ms

通过将第17页所述的加电时间增加大约25us、计算结果为0.65ms。

  正确吗?

④与上述相关、本数据表第1页上的"收敛时间为1个周期"、
第12页"ADS101x 有一个1MHz 内部振荡器、此振荡器被进一步除以4、以生成250kHz 的 f MOD。"
我不是很理解与的关系。 可以告诉我吗?

⇒我的意见如下

我认为数字滤波器转换需要3到4个转换周期才能稳定、那么

在内部、我认为这个转换周期在1/DR (数据速率)时间内执行。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    请延迟技术支持、因为这是美国的假日。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢你的答复。

    我期待 您的回答。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    您目前是否有任何更新?

    最好在 AD 转换后去除噪声。

    但是、我想理解这一原则。

    感谢您的合作。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    感谢您的耐心等待。 我将在明天一天结束前就此事再次与你联系。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    1/2。 正弦滤波器中的陷波实际上与正弦滤波器(FD)的输出数据速率相关、而不是与调制器频率(Fmod)相关、 但5MHz 实际上是您选择的1600SPS 输出数据速率的整数倍、因此这可能是其中一个陷波的结果。(https://www.ti.com/lit/an/sbaa230/sbaa230.pdf?ts=1607548972722&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    数据表中没有提到模拟输入滤波器的任何规格、因为内部实际上没有包含任何规格。 任何模拟输入滤波都需要从外部添加、截止频率和拓扑取决于应用。不过、建议添加外部滤波器。 它可以与单个 RC 低通滤波器一样简单。

    3.您的计算正确。

    内部振荡器产生1MHz 的输出、但内部调制器设计为以250kHz 的频率运行。 振荡器与调制器频率(Fmod)之间的关系并不是特别重要。 关键参数是 Fmod 和决定器件过采样率的用户可选数据速率。

    我并不熟悉此器件中的数字滤波器拓扑、但例如、sinc1滤波器将在单个转换周期内趋稳、因此内部可能会使用类似的器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott ***、您好!

    感谢你的答复。

    我有一个问题。

    当输入信号不是1600SPS 的整数倍时、是否可能未消除噪声?

    此致、

    TTD