尊敬的技术支持团队:
我的应用测量直流电压。
当一个大约5MHz 至50MHz 的正弦波被叠加为一个噪声源时、预计会有什么影响?
■输入条件/测量条件
直流电压:大约1V
叠加类型:频率5MHz、电压0.5Vp-p
ADC 设置:单次模式(每秒读取一次)、单端输入、
1600SPS (因为它是在单次模式下使用的、所以我并不关心采样率。)
■测量结果
ADC 输出:始终输出输入信号的平均电压。 大约1V
→μ V (在我们的测量中、似乎输出了接近平均电压的值。)
■问题
①采样点的数据能否正确转换?
②Why ADC 输出始终为1V? 您能解释一下原则吗?
⇒我对以下①和②的看法
在数据表中未找到有关模拟输入或数字滤波器的通频带的信息。
数据表中对 fDOM (250kHz)进行了说明。
Sinc3数字滤波器的传递函数以250kHz 的积分倍数陷波、5MHz 与20阶滤波器匹配、因此我认为它已成功消除。 正确吗?
③By、在单次模式下进行一次转换需要多长时间?
如数据表第13页所示、一个转换时间为1/DR = 1/1600 = 0.625ms
通过将第17页所述的加电时间增加大约25us、计算结果为0.65ms。
正确吗?
④与上述相关、本数据表第1页上的"收敛时间为1个周期"、
第12页"ADS101x 有一个1MHz 内部振荡器、此振荡器被进一步除以4、以生成250kHz 的 f MOD。"
我不是很理解与的关系。 可以告诉我吗?
⇒我的意见如下
我认为数字滤波器转换需要3到4个转换周期才能稳定、那么
在内部、我认为这个转换周期在1/DR (数据速率)时间内执行。
此致、
TTD