This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:全新的 ADC 解决方案

Guru**** 2390630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/967427/ads1118-a-new-adc-solution

器件型号:ADS1118
主题中讨论的其他器件:ADS1220

大家好、

我们正在寻找下面的新 ADC 解决方案。

16位

2. 1~2 μ A 通道电流源输入

3. DVDD 可由1.8V 供电。

请帮 您推荐吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    以下 精密 ADC 参数搜索的链接、应用了以下滤波器:

    • DVDD < 2V
    • 通道数< 4
    • 16位分辨率

    共有36个选项、因此如果您可以提供有关客户需求的更多信息、我们可以进一步缩小搜索范围、找到合适的 ADC。

    此外、请注意、我们目前没有任何内置互阻抗放大器的 ADC、但这意味着您需要一个小电阻器来将电流转换为电压。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我们需要一些  类似 ADS1220的具有  电流源的解决方案。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的澄清、我认为您说过"电流源输入"是指您正在寻找电流输入 ADC、因为 ADC 的集成电流源将被视为输出。

    如果是这种情况、则 ADS1220是最佳选择、不过 DVDD 最小值为2.3V。 如果您想离线与我联系、讨论客户的具体需求和用例、请这样做。

    布莱恩