请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1118 主题中讨论的其他器件:ADS1220
大家好、
我们正在寻找下面的新 ADC 解决方案。
16位
2. 1~2 μ A 通道电流源输入
3. DVDD 可由1.8V 供电。
请帮 您推荐吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.