This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:使用外部基准而非 ADS124S08的内部基准时、性能是否会下降?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/966993/ads124s08-is-there-any-degraded-performace-when-a-external-reference-is-used-instead-of-internal-reference-of-ads124s08

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS1235

 大家好、

 我的一位客户正在评估 ADS124S08的新重量计产品。

 现在、他们有以下问题。 请告诉我您的建议吗?

问: 它们的重量传感器输出电平非常小。  尽管 PGA 设置为 X128、但它的最大值约为1V。

 因此、他们将尝试使用具有1.024V 或1.25V 输出的外部基准 IC 来提高  PGA 输出的有效分辨率(大约1V)。

  当使用1.024V 或1.25V 外部基准而非2.5V 内部基准电压时、是否存在任何问题或性能下降?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    非常感谢您的问题。

    在这种情况下、可以使用较小的外部基准电压、但我担心它可能不会产生任何更好的分辨率。 让我尝试解释一下。
    ADC 的真实噪声性能取决于其输入参考噪声、如 ADS124S08数据表中的表1所示。 uVrms 数告诉您 ADC 可以在配置的 PGA 增益和数据速率下解析的最小信号是什么。 降低基准电压不会以有意义的方式改变这个输入基准噪声数。

    但是、降低基准电压将改变 ADC 的 LSB 大小。 LSB 大小定义为:
    1 LSB =(2 x VREF)/(增益 x 2^24)
    这意味着 LSB 尺寸随着基准电压的降低而减小。 现在、由于输入参考噪声在降低基准电压时不会改变、这意味着更多的位将"噪声"。 因此、根据数据表中的公式1计算出的有效分辨率(以位为单位)实际上会降低。 但这并不意味着您的 ADC 性能变得更差、因为输入参考噪声(这是重要的数字)仍然是相同的。
    因此、用有效分辨率(以位为单位)来表述总是会产生很大的误导。

    实际上、我强烈推荐用于秤重测量的方法是实施所谓的比例式测量。 这意味着电桥的激励电压用作 ADC 的基准电压。 这样一来、激励电压的任何变化或噪声都将被消除、不会影响重量测量的精度。 您可以参考 ADS1235数据表中的应用部分作为示例。

    如果您为 ADC 使用独立于电桥激励电压的固定基准电压、则激励电压的任何变化也会改变电桥的输出信号。 这意味着如果激励电压增加、即使重量没有变化、电桥输出信号也会增加。 因此、您测量的重量更大。
    在比例式测量实现中、激励电压的任何变化都会被抵消。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Joachim、

     非常感谢您的详细解释。

     我将阅读 ADS1235数据表应用部分并加以了解。

     我将在几天内询问您是否对比例式测量有任何疑问。

     再次感谢、祝您一切顺利、

     Kazuya。