主题中讨论的其他器件: ADS1235
大家好、
我的一位客户正在评估 ADS124S08的新重量计产品。
现在、他们有以下问题。 请告诉我您的建议吗?
问: 它们的重量传感器输出电平非常小。 尽管 PGA 设置为 X128、但它的最大值约为1V。
因此、他们将尝试使用具有1.024V 或1.25V 输出的外部基准 IC 来提高 PGA 输出的有效分辨率(大约1V)。
当使用1.024V 或1.25V 外部基准而非2.5V 内部基准电压时、是否存在任何问题或性能下降?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。