This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C 至 PWM 芯片组 IC

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5009, LP5562, LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965500/i2c-to-pwm-chipset-ic

主题中讨论的其他器件:LP5009LP5562LP8556

你好,先生/我

 

你好!!!

 

应用:处理器基础消费类设备。

我们将介绍我们的产品中具有 Linux 支持的驱动程序的 I2C 控制 PWM 输出芯片组。

I2C 至 PWM 输出引脚的用途、用于驱动产品中的 LCD 背光控制和摄像头亮度。

请推荐四路输出 PWM 合适的芯片组和基准电路。

等待您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      我们建议将 LP5009用于 I2C 转 PWM 器件。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回答。

    1. LP5009  由不同的 PWM 配置驱动(例如 PWM1为20%、PWM2为50%周期等) PWM 输出可通过使用寄存器设置进行配置?

    2. 您是否有用于驱动 LCD 背光控制和摄像头亮度的参考电路?

    等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      是的、每个通道可通过内部寄存器配置为不同的 PWM 占空比。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢主席先生的答复。  

    只需仔细检查一下 、我们能否考虑使用 LP5009 芯片组将 I2C 转 PWM 输出引脚并驱动产品中的 LCD 背光控制和摄像头亮度。

    您是否有适用于 LCD 背光控制应用的参考电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

       您能否共享系统的方框图? 我想了解您的系统和电路。

      LCD 背光驱动器没有参考电路、但我们通过以下链接展示了背光产品系列中的大量应用电路: www.ti.com/.../products.html

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请查找 PWM 控制方法的顶层方框图。

    此外、我们还在寻找 Linux 驱动程序支持、以便于开发。  

    如果您需要更多信息、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请查找 PWM 控制方法的顶层方框图。

    此外、我们还在寻找 Linux 驱动程序支持、以便于开发。  

    如果您需要更多信息、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      这是用于 LP50系列的 Linux 驱动程序、大多数 LED 背光驱动器可以支持 PWM 调光接口。

       

      您能否提供摄像头照明和 LCD 背光的规格? 我想根据规格向您推荐一些器件。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的支持。

    请在下面找到我们的答复。  

    您能否提供摄像头照明和 LCD 背光的规格? 我想根据规格向您推荐一些器件

    在我们的应用中、摄像头和 LCD 背光使用白光 LED 来控制10%亮度至100%控制(如移动显示和闪光灯亮度控制)

    我们是否可以使用 LP5009芯片组或其他任何 适合我们应用的芯片组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean Zhou、

    +添加更多侧音

    对于驱动背光驱动器 IC PWM 输入、建议使用100Hz 至20kHz 的 LCD 显示屏亮度调光信号。

    我们观察到 LP5009 PWM IC 以21kHz- 29kHz 的 PWM 频率生成输出、但 LCD 背光驱动器需要 100Hz 至20kHz 的频率。  

    1.我们是否有任何更改 PWM 频率的配置?

    2.我们是否向 背光驱动器 IC (MP3387LGRT-Z)提供(LP5009) PWM 输出?

    等待您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

       LP5009只能提供29khz PWM 信号。 LP5562可以同时支持256Hz 或558Hz PWM 频率、这应该是此应用的最佳选择。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的支持。

    是的、该芯片组看起来也不错、如果需要、我们还可以将四个 PWM 配置为满足另一个要求、而不是 RGB LED 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      好的、请继续、如有任何问题、请告知我们。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       对于 MP3387、我们还有一款出色的器件 LP8556、您可以查看这款器件并让我知道您的观点。

    BR

    肖恩