你好,先生/我
你好!!!
应用:处理器基础消费类设备。
我们将介绍我们的产品中具有 Linux 支持的驱动程序的 I2C 控制 PWM 输出芯片组。
I2C 至 PWM 输出引脚的用途、用于驱动产品中的 LCD 背光控制和摄像头亮度。
请推荐四路输出 PWM 合适的芯片组和基准电路。
等待您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢主席先生的答复。
只需仔细检查一下 、我们能否考虑使用 LP5009 芯片组将 I2C 转 PWM 输出引脚并驱动产品中的 LCD 背光控制和摄像头亮度。
您是否有适用于 LCD 背光控制应用的参考电路?
您好、Vishal、
您能否共享系统的方框图? 我想了解您的系统和电路。
LCD 背光驱动器没有参考电路、但我们通过以下链接展示了背光产品系列中的大量应用电路: www.ti.com/.../products.html
BR
肖恩
您好 Sean Zhou、
+添加更多侧音
对于驱动背光驱动器 IC PWM 输入、建议使用100Hz 至20kHz 的 LCD 显示屏亮度调光信号。
我们观察到 LP5009 PWM IC 以21kHz- 29kHz 的 PWM 频率生成输出、但 LCD 背光驱动器需要 100Hz 至20kHz 的频率。
1.我们是否有任何更改 PWM 频率的配置?
2.我们是否向 背光驱动器 IC (MP3387LGRT-Z)提供(LP5009) PWM 输出?
等待您的回复。